DOCA0189DE–05

Flexible Anschlussverlängerungen

Flexible Verbindungsschienen können verwendet werden, um erweiterte oder standardmäßige Schütze des Typs TeSys Giga mit kompakten Leistungsschaltern anzuschließen, die auf derselben Ebene und Ausrichtung montiert sind.

Die nachstehende Tabelle enthält die Liste der flexiblen Anschlussverlängerungen für den Anschluss erweiterter oder standardmäßiger Schütze an kompakte Leistungsschalter:

Schaltschütz

Kompaktleistungsschalter

Anzahl der Pole

Flexible Anschlussverlängerungen

LC1G115-225

TeSys Power - Giga Motorschutzrahmen 5

3P

LA9G3111

ComPacT NSX100-250

PowerPacT H- / J-Rahmen

ComPacT NSX100-250

4P

LA9G4111

LC1G265-500

TeSys Power - Giga-Motorschutzrahmen 6

3P

LA9G3112

ComPacT NSX400-630

PowerPacT L-Rahmen

ComPacT NSX400-630

4P

LA9G4112

LC1G630-800

ComPacT NS630b-1600

3P

LA9G3113

PowerPacT P-Rahmen

ComPacT NS630b-1600

4P

LA9G4113

HINWEIS: Um die Montage zu erleichtern, können die Bohrschablonen JYT1902701 von der Website www.se.com heruntergeladen werden.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.