2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activación de los ajustes ampliados para orden de conexión

Para activar los ajustes avanzados para la orden de conexión, debe desbloquearlos aquí.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Ajustes ampliados para orden de conexión

No

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?