2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Desbloquear botón de funcionamiento manual mediante objeto

Sólo es posible conmutar al funcionamiento manual mediante el pulsador manual si el objeto Desbloquear botón de funcionamiento manual mediante objeto tiene el valor "1". Si el objeto tiene el valor "0", se bloquea la conmutación a funcionamiento manual. Si la conmutación está bloqueada por un telegrama, el dispositivo también desactiva automáticamente el funcionamiento manual.

El valor del objeto Desbloquear botón de funcionamiento manual mediante objeto puede parametrizarse tras volver la tensión de bus. El valor "1" desbloquea el pulsador manual y las salidas pueden operarse en el dispositivo. El valor "0" bloquea el botón pulsador manual tras volver la tensión de bus.

Ajustes ampliados

Ajustes de funcionamiento manual

 

Desbloquear botón de funcionamiento manual mediante objeto

No

 

Valor de objeto tras volver la tensión de bus

0 (pulsador manual bloqueado)

   

1 (pulsador manual desbloqueado)

   

Como antes de la caída de tensión de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?