2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Escenas

Si desea cambiar simultáneamente múltiples funciones de habitación con solo pulsar un botón o con un comando, puede hacerlo utilizando la función de escena.

Puede utilizar una escena, por ejemplo, para conectar la iluminación de la habitación, ajustar el control de la calefacción en funcionamiento diurno y conectar la fuente de alimentación de los enchufes de una habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?