2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Restauración de valores predeterminados

En ETS, puede definir los ajustes de fábrica con el botón de servicio Parámetros por defecto.

Puede utilizar los botones de servicio Por defecto y Parámetros por defecto para restablecer todos los parámetros a los ajustes definidos en el suministro (tras haberse consultado). A continuación, ETS eliminará de forma permanente todos los ajustes manuales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?