2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Desplazamiento de referencia después de la inicialización

El desplazamiento de referencia después de una descarga o tras volver la tensión de bus sirve para obtener una posición inicial exacta para desplazamientos de posicionamiento posteriores.


NOTA: El desplazamiento de referencia después de la inicialización se ejecuta siempre, incluso si la función "Desplazamiento de referencia general" está bloqueada.


El desplazamiento de referencia se activa mediante un comando de posicionamiento absoluto. Esto incluye, por ejemplo, la recepción de un valor en los objetos "Posición altura modo manual" o "Posición altura modo automático", la activación de escenas o el desplazamiento a una posición absoluta en caso de alarma de mal tiempo, alarma o bloqueo. Si, después de la inicialización, el objeto "Desplazar objeto en modo manual" recibe un valor que desplaza la persiana/persiana enrollable a la posición final superior, el actuador evalúa automáticamente este desplazamiento como un desplazamiento de referencia.


El desplazamiento de referencia después de la inicialización se lleva a cabo generalmente hacia la posición final superior. Si ha desbloqueado el envío de los mensajes de estado "Realimentación para altura" y/o "Realimentación para lama", se enviará automáticamente el estado actual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?