2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento tras un número definido de intervalos de intermitencia

Puede especificar el estado al que se conmutará el relé después del número definido de intervalos de intermitencia.

Relé cerrado o Relé abierto.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?