2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Prioridades de las funciones para orden de conexión

Las prioridades globales para el orden de conexión se definen aquí.

La función de seguridad tiene la mayor prioridad.

Las otras prioridades pueden seleccionarse aquí.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de orden de conexión

 

Prioridades de las funciones

Seguridad > Alarma > Bloqueo/Prio > Todas las demás

   

Seguridad > Bloqueo/Prio > Alarma > Todas los demás

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?