2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Número de escenas

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Ajustes de escena

 

Ajustes de escena

Número de escenas necesario

1 (1 – 16)

Puede utilizar la función de escena para incluir múltiples canales en un control de escenas. Hay disponibles hasta 16 escenas diferentes para cada canal de salida.

Cada una de las 16 escenas se puede volver a bloquear.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Ajustes de escena

 

Ajustes de escena

Escena 1 (1-16)

Bloqueado

Desbloqueado

   

Descripción de escena 1

   

Dirección de escena 1 (0-63)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 0-63

   

Dirección de escena 1 (1-64)

Dependiente: Ajustes generales de escena

Dirección de escena 1-64

   

Estado de conmutación de escena 1

No accionado

Accionado

Para mayor claridad, se puede almacenar una breve descripción para cada escena.

Cada una de estas escenas puede tener asignada una de las 63 direcciones de escena posibles de 0 a 63 (correspondientes a los valores de telegrama 0-63) o de 1 a 64 (correspondientes a los valores de telegrama 1-64). Esto depende de los ajustes generales de escena.

Ajustes generales de escena


Puede almacenar los estados de conmutación (accionado, no accionado) como valores de escena para cada canal de salida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?