2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Control de persiana/persiana enrollable

Los ajustes exprés pueden utilizarse para mover manualmente el accionamiento conectado a la posición deseada. Hay cuatro objetos de grupo disponibles para este propósito: "Desplazamiento en modo manual" y "Paro/orient. en modo manual" (para persianas enrollables: "Paro en modo manual"). Para el posicionamiento: "Posición altura modo manual" y para persiana solo "Posición lama modo manual".


  • Desplazar el accionamiento:
    El objeto "Desplazamiento en modo manual" es responsable del desplazamiento de la persiana o la persiana enrollable hacia arriba y hacia abajo. El accionamiento se desplaza hacia abajo si se recibe el valor "1" y hacia arriba si el valor es "0".

  • Tiempo de funcionamiento:
    Tiempo de funcionamiento del accionamiento
    La salida activada permanece activa hasta que el tiempo de funcionamiento ajustado haya expirado.

  • Pausa de inversión para el cambio de dirección:
    Tiempo de pausa antes de revertir (pausa de inversión)
    Si se recibe un comando de control en la dirección opuesta al desplazamiento mientras el accionamiento está en movimiento, el accionamiento se detiene y espera el tiempo de pausa de inversión definido antes de comenzar a moverse en la nueva dirección de desplazamiento.

  • Pasar el accionamiento:
    Un accionamiento que está en movimiento se detiene al recibir un telegrama de bus para el objeto Paro/orient. en modo manual (para persianas enrollables: "Paro en modo manual"). El valor recibido para el objeto es irrelevante aquí.

  • Seguimiento de lama (sólo para persiana):
    Posición lama tras desplazamiento
    Una vez que se ha detenido el accionamiento, las lamas se girarán a la posición deseada de acuerdo con los ajustes para el parámetro “Posición lama tras desplazamiento en %”.

  • Girar las lamas de la persiana (sólo para persiana):
    En el caso de persianas, el ángulo de apertura de las lamas puede ajustarse gradualmente utilizando el objeto "Paro/orient. en modo manual". Para ello, el accionamiento debe estar en parado. Si el objeto de grupo recibe el valor de objeto "1", las lamas se cierran en un paso; si se recibe el valor "0", se abrirán.

    Si se ejecuta un comando de paso y las lamas alcanzan uno de sus límites del intervalo de desplazamiento o ya están en una posición de límite, el accionamiento se desplazará brevemente en la dirección deseada. La duración de este desplazamiento también corresponde al tiempo de paso ajustado. Si se cambia la dirección de un comando de paso al siguiente, el dispositivo observará una vez más la pausa de inversión como el tiempo de espera entre los pasos.


Desplazamiento manual a la posición de altura y al ángulo de apertura de lamas (persiana) utilizando los comandos de posición absoluta

Con esta función, puede ajustar una posición de altura para persianas/persianas enrollables y el ángulo de apertura de lamas para persianas directamente y manualmente usando un valor de porcentaje. El valor de porcentaje deseado siempre se refiere al rango de desplazamiento posible de 0-100% que ha ajustado mediante la definición de los tiempos de funcionamiento. De este modo, se ajusta una posición de altura absoluta para todo el rango de desplazamiento.

Después de recibir un nuevo valor de posición, el dispositivo calcula un tiempo de desplazamiento proporcional desde la posición actual y la nueva posición deseada, y desplaza el accionamiento en la dirección correspondiente del desplazamiento durante este tiempo de desplazamiento. La nueva posición se almacena de nuevo en la memoria intermedia. La precisión de los ajustes de posición depende de la precisión de los ajustes de tiempo de funcionamiento del accionamiento.

Después de un número de desplazamientos de posicionamiento, hay desviaciones ligeras entre la posición real y la posición calculada por razones físicas y mecánicas. Puede restablecer estas desviaciones mediante desplazamientos de referencia (Calibración).

Si se requiere un desplazamiento de referencia antes de un nuevo desplazamiento de posicionamiento, el dispositivo lo iniciará antes del desplazamiento a la nueva posición de comando (Calibración).


Los objetos de grupo "Posición altura modo manual" y "Posición lama modo manual" (sólo para persiana) están disponibles para el ajuste de los valores de posición absoluta.

  • Ajustar la posición de altura:
    El objeto Posición altura modo manual es responsable de la posición de la altura de persiana o la persiana enrollable. La posición límite del 0 % significa que la persiana/persiana enrollable está en la parte superior. La posición límite del 100 % significa que la persiana/persiana enrollable está en la parte inferior.

  • Girar las lamas a la posición de apertura (sólo para persiana):
    Puede utilizar el objeto "Posición lama modo manual" para ajustar directamente el ángulo de apertura de las lamas. En la posición de lamas del 0%, las lamas están abiertas horizontalmente, o cerradas en la parte superior, mientras que el 100% significa que están cerradas en la parte inferior. El ángulo de apertura real de las lamas depende del tipo de persiana utilizada. Ajuste del tipo de persiana (sólo para persiana).


Cuando se recibe un nuevo valor de posición, el canal calcula el tiempo de funcionamiento necesario para alcanzar la nueva posición desde la posición actual. A continuación, el accionamiento se desplaza a la nueva posición durante el tiempo calculado. La dirección del desplazamiento se deriva del cálculo.

Si el dispositivo recibe un nuevo valor de posición durante un desplazamiento de posicionamiento y el cálculo resulta en la misma dirección de desplazamiento, el accionamiento continúa desplazándose a la nueva posición de comando.

  • Pausa de inversión para el cambio de dirección:
    Si se recibe un nuevo comando de posicionamiento durante un desplazamiento del accionamiento o un ajuste de lamas y el cálculo resulta en la dirección opuesta al desplazamiento, el accionamiento se detiene y espera el tiempo de pausa de inversión antes de iniciar el nuevo desplazamiento de posicionamiento.

  • Seguimiento de lama (sólo para persiana):
    Si la posición de altura de la persiana se modifica y la persiana alcanza la posición deseada, se ejecuta la función de seguimiento de lamas y las lamas se giran a la posición deseada.

Si, por ejemplo, selecciona la función de canal Persiana / Persiana enrollable para la salida 1+2 en el maestro, se genera un canal ETS con el nombre Salida maestra 1+2 - Persiana / Persiana enrollable + nombre del canal. Aquí se ubican todos los objetos de grupo para este canal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?