2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tipo de persiana: Hacia abajo volcado/ arriba cerrada

(Con posición de trabajo)

  • Desplazamiento hacia arriba:
    Lamas cerradas hacia arriba (posición de lama 0 %)

  • Desplazamiento hacia abajo:
    Lamas volcadas hacia abajo en la posición de trabajo (posición de lama en posición de trabajo)

  • Las lamas están cerradas al alcanzar la posición final inferior
    (posición de lama 100 %)

  • Posible rango de ajuste para el ángulo de apertura de las lamas:
    0 % a la posición de trabajo si la persiana no está en la posición final inferior
    0-100 % si la persiana está en la posición final inferior


Hacia abajo volcado/ arriba cerrada


El parámetro Posición lama tras desplazamiento en % le permite definir el comportamiento de las lamas tras un desplazamiento del canal.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana

Ajustes exprés para persiana

 

Control de lama

 

Desplazamiento de la persiana existente

Hacia abajo volcado/ arriba cerrada

Posición lama tras desplazamiento en %

Última posición de lama

   

Ninguna reacción

   

Posición de trabajo

   

Posición de lama existente durante el desplazamiento hacia abajo en %

75

Puede utilizar el parámetro Posición de lama existente durante el desplazamiento hacia abajo en % para ajustar el ángulo de apertura para la posición de trabajo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?