2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Activación de la respuesta de estado recopilado

La respuesta de estado recopilado puede activarse para el dispositivo en el ETS.

Ajustes ampliados

Ajustes generales de orden de conexión

 

Respuesta de estado recopilado

Bloquear

 

Desbloquear

Asignar estado del canal a un valor de 1 bit

Comportamiento normal (accionado = 1, no accionado = 0)

   

Invertido

 

Envío de tiempo de retardo (0...255, unidad = 1 s)

60

Con el objeto de respuesta de estado recopilado puede enviar las respuestas de estado codificadas bit a bit a través de un telegrama de 4 bytes con un retardo de tiempo.

Cada dispositivo (Maestro / Extensión 1 / Extensión 2) tiene su propio objeto de respuesta de estado recopilado.


La respuesta de estado recopilado tiene como objetivo guardar direcciones de grupo y reducir la carga de bus, por ejemplo, en el caso de un telegrama de Desconexión central, los 8 canales se agrupan para formar una única respuesta de estado recopilado.

El objeto de 4 bytes tiene la siguiente estructura. Los dos bytes superiores indican qué bit de estado es válido ("1" = válido, "0" = no válido). Los dos bytes inferiores indican los estados (accionado o no accionado) de los canales.

Byte 4

0

No utilizado

1

No utilizado

2

No utilizado

3

No utilizado

4

No utilizado

5

No utilizado

6

No utilizado

7

No utilizado

Byte 3

0

Salida válida 1

1

Salida válida 2

2

Salida válida 3

3

Salida válida 4

4

Salida válida 5

5

Salida válida 6

6

Salida válida 7

7

Salida válida 8

Byte 2

0

No utilizado

1

No utilizado

2

No utilizado

3

No utilizado

4

No utilizado

5

No utilizado

6

No utilizado

7

No utilizado

Byte 1

0

Salida de estado 1

1

Salida de estado 2

2

Salida de estado 3

3

Salida de estado 4

4

Salida de estado 5

5

Salida de estado 6

6

Salida de estado 7

7

Salida de estado 8

Byte 4

0

No utilizado

1

No utilizado

2

No utilizado

3

No utilizado

4

No utilizado

5

No utilizado

6

No utilizado

7

No utilizado

Ejemplo:

Maestro con 8 canales de conmutación, los canales 2 y 6 están accionados:

00000000 11111111 00000000 00100010.


Puede definir o invertir el valor de la respuesta de estado recopilado (accionado = 1, no accionado = 0 o accionado = 0, no accionado = 1) a través del parámetro Asignar estado del canal a un valor de 1 bit.

Una vez que el retardo de envío ajustado ha expirado, el estado actual de los canales de salida se envía al bus.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?