2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objeto de grupo para estado recopilado

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

10

Maestro

Estado recopilado

4 bytes

Envío/lectura

27.001 Información conectar/desconectar de combinación de bits

11

Extensión 1

Estado recopilado

4 bytes

Envío/lectura

27.001 Información conectar/desconectar de combinación de bits

12

Extensión 2

Estado recopilado

4 bytes

Envío/lectura

27.001 información conectar/desconectar de combinación de bits

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?