2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Suspender el funcionamiento manual automáticamente

Puede ajustar un límite de tiempo para el funcionamiento manual al conmutarlo. Para ello, ajuste el parámetro Suspender el funcionamiento manual automáticamente en .

A continuación, ajuste el parámetro Suspender el funcionamiento manual tras 1...48 en horas en el tiempo deseado después del cual el dispositivo reinicia automáticamente el funcionamiento manual. Puede leer el estado de funcionamiento actual en el LED de funcionamiento manual y recibirá la realimentación a través del objeto Estado accionamiento manual si ha desbloqueado esta función.

Ajustes ampliados

Ajustes de funcionamiento manual

 

Suspender el funcionamiento manual automáticamente

No

 

Suspender el funcionamiento manual tras (1...48, unidad = 1 hora)

2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?