2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

En la pestaña Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable, puede ajustar los ajustes básicos y bloquear o desbloquear funciones.

Para controlar las persianas/persianas enrollables, puede ajustar la función de canal del dispositivo al modo de funcionamiento Persiana o persiana enrollable. Ahora, dos salidas se fusionarán siempre en un único canal de persiana/persiana enrollable. Instale los accionamientos de acuerdo con las instrucciones de instalación.

El modo de funcionamiento se selecciona para cada salida de Definición de funciones de canal:

Ajustes generales

Función de canal para maestro/

Extensión 1/Extensión 2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana

Ajustes exprés para persiana

...

Ajustes generales

Función de canal para maestro/

Extensión 1/Extensión 2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana enrollable

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana enrollable

...

Instale los accionamientos de acuerdo con las instrucciones de instalación. Al conectar el motor, observe la dirección correcta de rotación para el desplazamiento de subida/bajada.

Existen muchas variantes de persianas diferentes para uso en interiores y exteriores. El canal desbloquea el control de un motor de persiana/persiana enrollable con un máximo de 1000 VA. Sólo se puede conectar un motor por canal. El motor debe tener un conmutador de posición final.


AVISO
Antes de la puesta en marcha, compruebe lo siguiente:
Las conexiones de carga y el orden de los dispositivos (Maestro > Extensión 1 > Extensión 2) deben corresponder a su programación ETS.
  • Conecte los motores de persianas a los canales de persianas especificados en el ETS.
  • Conecte las cargas a los canales de conmutación especificados en el ETS.
  • Si la extensión está planificada como extensión 1 (E1), conéctela directamente al maestro.
  • Si la extensión está planificada como extensión 2 (E2), conéctela a la extensión 1.
No se puede poner en funcionamiento una extensión si el orden de los dispositivos no corresponde a su programación en el ETS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.