2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Retardo de arranque

Algunos motores no aportan la potencia completa directamente cuando se conectan, sino sólo tras unos milisegundos. Para compensarlo, puede utilizar el ajuste de tiempo para el retardo en el arranque.

Un valor = 10 proporciona un retardo en el arranque de 2 x 10 ms = 20 ms

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Tiempo de accionamiento ampliado

-Tiempo de accionamiento ampliado

Retardo en el arranque (0...255, unidad = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?