2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Distintos tiempos de funcionamiento para arriba y abajo

Si el parámetro Usar el mismo tiempo para arriba y abajo está desactivado, se pueden ajustar diferentes tiempos de funcionamiento para arriba y abajo. El Tiempo de funcionamiento: Subir debe parametrizarse durante un poco más de tiempo para que siempre se alcancen los topes finales, incluso en el caso de bajas temperaturas o de persianas/persianas enrollables pesadas.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana/persiana enrollable

Ajustes exprés para persiana/persiana enrollable

 

Control de persiana / control de persiana enrollable

 

Usar el mismo tiempo para arriba y abajo

No

 
   

Tiempo de subida (5 s...99:59.9 min)

02:00.0

   

Tiempo de bajada (5 s...99:59.9 min)

02:00.0

El Tiempo de funcionamiento: Subir debe parametrizarse durante un poco más de tiempo para que siempre se alcancen los topes finales, incluso en el caso de bajas temperaturas o de persianas/persianas enrollables pesadas.

Este margen de tiempo de funcionamiento debe tenerse en cuenta debido al hecho físico de que los accionamientos necesitan más tiempo para los desplazamientos hacia arriba que para los desplazamientos hacia abajo debido al efecto de la gravedad en la persiana/persiana enrollable. Puesto que esta desviación de tiempo puede ser muy corta, debe ejecutar múltiples desplazamientos para conocer este comportamiento. Es útil desplazar el accionamiento del 10 % al 90 % y volver al 10 % varias veces. Si observa que el accionamiento no alcanza por completo la posición final superior después de estos desplazamientos, puede aumentar el "Tiempo de funcionamiento: Arriba".

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?