2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Información del dispositivo

Ajustes ampliados

Información del dispositivo

Leer información del dispositivo

 

Maestro de firmware

 
 

Extensión de firmware 1

 
 

Extensión de firmware 2

 
 

Maestro de tiempo de actividad (días/horas/minutos/segundos)

 

Si hace clic en el botón Leer información del dispositivo, se muestra la versión de firmware de cada dispositivo.

La función de tiempo activo muestra el intervalo de tiempo transcurrido desde el último restablecimiento del dispositivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?