2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Corrección del tiempo de iluminación de escalera

Con Corrección del tiempo de iluminación de escalera puede parametrizar un tiempo de iluminación de escalera fijado para cada canal. El tiempo de iluminación de escalera puede parametrizarse entre 5 segundos y 1 hora. Esta función pone a su disposición el objeto Corrección de escalera (1 bit).

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Corrección del tiempo de iluminación de escalera

 
– Ajustes de tiempo

Apagado manual

Activo

No activo

 

Prolongación de tiempo

No redisparable

Redisparable

Redisparable y acumulativo

   

Número máx. de acumulaciones

2 (2 - 5)

   

Tiempo de duración

2 min (5 s - 1 h)

 

Número de preavisos

0 (0 - 5)

 

Se inicia la advertencia (5...255, unidad = 1 s) antes de finalizar

20 (5 - 255)

   

Sugerencia: El tiempo de duración de escalera debe ser mayor o igual que el tiempo de inicio de preaviso.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?