2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Modo de contacto normalmente abierto

A continuación se describen los ajustes para la Salida 1, aunque se aplican de igual modo a todas las salidas.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Modo de contacto

Normalmente abierto

Normalmente cerrado

Si el Objeto de conmutación recibe un telegrama con el valor "0", el contacto se abre. Si se recibe un valor de telegrama de "1", el contacto se cierra.

Los ajustes "Accionado" y "No accionado" se utilizan para los diferentes estados de conmutación de los contactos de salida.

En modo de relé "Normalmente abierto":

  • Accionado = contacto cerrado

  • No accionado = contacto abierto


Orden de conexión (modo Normalmente abierto)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?