2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento tras descarga

Después de la descarga del ETS, el relé puede adoptar un estado parametrizado.

Si un defecto interno o una descarga defectuosa provocan un estado en el que la aplicación no está funcionando, el dispositivo no reaccionará. Los relés de salida permanecen en su última posición.

Si desea activar el comportamiento tras descarga de ETS para un canal de salida, debe seleccionar un "estado del relé al finalizar descarga" para cada canal.


Ajustes posibles:


Como antes de descarga:
Los relés ejecutan el comportamiento ajustado antes de la descarga. Se sobrescribe cualquier conmutación manual subsiguiente. Si está activa una función de mayor nivel (enlace lógico, control prioritario o bloqueo), se ejecutará el comportamiento definido para estas funciones.


Accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está cerrado; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está abierto.


No accionado:
En el caso de un contacto normalmente abierto, el relé está abierto; en el caso de un contacto normalmente cerrado, el relé está cerrado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?