2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento de fallo y descarga

Comportamiento de fallo y descarga

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

-Ajustes de seguridad y alarma

Comportamiento de fallo y descarga

Comportamiento de fallo y descarga

Bloqueado

Desbloqueado

Estado del relé ante caída de tensión en el bus

Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Estado del relé ante vuelta de tensión al bus

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

Como antes de la caída de tensión de bus

   

Posición altura al volver la tensión de bus en %

0 (0-100)

   

Posición lama al volver la tensión de bus en %

0 (0-100)

   

Estado del relé al finalizar descarga

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

Como antes de descarga

   

Posición altura al finalizar descarga en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?