2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Retardo de deceleración

Hay algunos motores que siguen funcionando durante varios milisegundos después de desconectarse. Esto también puede ser provocado por las persianas/persianas enrollables grandes y pesadas. Si observa este comportamiento, puede compensarlo utilizando el ajuste para el retardo de deceleración.

Un valor = 6 proporciona un retardo de deceleración de 6 x 10 ms = 60 ms.

De este modo, el motor se desconectará 60 ms antes.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Tiempo de accionamiento ampliado

-Tiempo de accionamiento ampliado

Retardo de deceleración (0...255, unidad = 10 ms)

0

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?