MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Requisitos para el funcionamiento seguro

Conocer las normas básicas del funcionamiento de los programas usando Windows® es un requisito previo para el funcionamiento.

ETS es el software para el sistema KNX y no es específico del fabricante.

Es necesario saber cómo funciona ETS. Así como saber cómo seleccionar el sensor o actuador correcto, como transferirlo a la línea y cómo ponerlo en marcha.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?