2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo para bloqueo del modo manual

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

59

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Bloqueo del modo manual

1 bit

Recibido

1.003 Desbloquear

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?