2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Calibrado automático

Cada vez que el accionamiento se desplaza a la posición final definida debido a un comando de posicionamiento, se ejecuta la función de calibración. Esto significa que se añade un margen de tiempo de funcionamiento del 5% del tiempo de funcionamiento total al tiempo de desplazamiento calculado requerido por el accionamiento para asegurar que el accionamiento alcance de manera fiable la posición final deseada. Una vez alcanzada la posición final, el contador de desplazamiento también se reinicia.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Calibrado automático

Arriba

Abajo

Arriba y abajo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?