2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ajustes exprés para orden de conexión

En la pestaña Ajustes exprés para orden de conexión, defina los ajustes básicos y active o desactive otras funciones.

Para conmutar cargas eléctricas, puede ajustar la función de canal del dispositivo al modo Orden de conexión. El modo de funcionamiento se selecciona para cada salida de la pestaña Definición de funciones de canal.

Ajustes generales

Función de canal Maestro/Extensión 1/Extensión 2 Salida 1-8

Orden de conexión

   

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?