2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Posición después de la calibración mediante objeto

La posición de altura después del desplazamiento de referencia puede definirse utilizando el parámetro "Posición después de la calibración mediante objeto". Si se va a realizar un desplazamiento a una "nueva posición", ajuste la altura y, en el caso de persianas, también el ángulo de apertura de las lamas, en el intervalo de desplazamiento de 0% a 100%.

Si el canal recibe un comando de posicionamiento absoluto durante el desplazamiento de referencia, ajusta la posición deseada después del desplazamiento de referencia. En este caso, los ajustes del parámetro "Posición después del desplazamiento de referencia mediante objeto" no tienen efecto. Todos los demás comandos de control interrumpen la función de calibración. El accionamiento reacciona a los comandos de control recibidos.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Posición después de la calibración mediante objeto

Posición anterior al desplazamiento de referencia

Permanecer en posición de referencia

Nueva posición

   

Posición altura tras la calibración en %

0 (0-100)

   

Posición lama tras calibración en %

0 (0-100)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?