2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo de la función central

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

2

Central

Subir/bajar persiana enrollable

1 bit

Recibido

1.008 Subir/bajar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?