Funcionam. automático
Además del control manual de los accionamientos de persiana/persiana enrollable (mediante los objetos de grupo para las opciones de funcionamiento manual), la aplicación de software también le proporciona otro conjunto de objetos de grupo para el control automático.
El control automático puede realizarse mediante otros dispositivos de bus, como detectores de presencia o controladores de iluminación, o mediante un sistema de control de edificios. Una vez que ha activado el control automático para un canal, puede posicionar inicialmente el accionamiento conectado con la misma prioridad utilizando el control manual o el control automático. El accionamiento reacciona de forma idéntica al recibir telegramas de control de uno de los dos tipos de control.
Para utilizar el funcionamiento automático, primero debe activar la función en el ETS. Una vez se ha desbloqueado el funcionamiento automático, hay nuevos objetos de grupo disponibles para el canal.