2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tiempos de retardo de la función central

Los tiempos de retardo para todos los canales conjuntamente se parametrizan en la pestaña Ajustes ampliados.

Ajustes ampliados

Retardo de funciones centrales en todos los canales (0...255, unidad = 100 ms)

0

 

Tiempo entre funciones centrales por canal (2...255, unidad = 100 ms)

5

La función central tiene la misma prioridad que la función de orden de conexión normal. La recepción de un nuevo valor de objeto a través del objeto central tiene el mismo efecto que la recepción de un nuevo valor de objeto para el objeto de conmutación de la salida.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?