2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Apagado manual

Ambas funciones de tiempo de iluminación de escalera le permiten desconectar el tiempo de iluminación de escalera de forma prematura. Tras recibir el valor de objeto 0, la salida se conmuta a la posición No accionado.


Apagado manual = Activo (telegrama "0")


Apagado manual = No activo (telegrama "0")

Un telegrama con el valor de objeto 0 no tiene efecto. El tiempo de iluminación de escalera ajustado continúa funcionando con normalidad hasta el final.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?