2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Límites del intervalo de desplazamiento

Límites del intervalo de desplazamiento

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Límites del intervalo de desplazamiento

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Límites del intervalo de desplazamiento

Bloqueado

Desbloqueado

   

Limitar intervalo de desplazamiento

Justo después de volver la tensión de bus

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Realimentación para limitación de intervalo

Bloqueado

Desbloqueado

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Límites del intervalo de desplazamiento

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Limitar posición de desplazamiento

Limitar intervalo en la posición inferior

 

   

Valor límite superior en % (corrección)

0

   

Valor límite inferior en %

100 (0-100)

   

Limitar posición de desplazamiento

Limitar intervalo en la posición superior

   

 
   

Valor límite superior en %

100 (0-100)

   

Límite inferior en % (corrección)

0

   

Comportamiento al finalizar restricción de desplazamiento

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior a la limitación del desplaz.

Aceptar posición automática actual

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?