2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tiempo de arranque adicional en la apertura de la lama (sólo para persiana)

Algunos tipos de persianas requieren un suplemento de arranque adicional antes de la primera reacción de las lamas al abrir las lamas debido a la tensión y la liberación de las correas de las lamas. Esto depende de la posición actual de las lamas. Los parámetros siguientes se pueden utilizar para ajustar un suplemento de arranque para las posiciones de lamas arriba y abajo.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Tiempo de accionamiento ampliado

-Tiempo de accionamiento ampliado

Tiempo de arranque adicional al abrir lama hacia abajo (0...255, unidad = 10 ms)

0

   

Tiempo de arranque adicional al abrir lama hacia arriba (0...255, unidad = 10 ms)

0

Con estos parámetros para Tiempo de arranque adicional al abrir lama hacia abajo, ajuste el retardo en el arranque para un desplazamiento hacia arriba hasta que la lama se gire cuando las lamas están en posición abierta (0 %) (el desplazamiento previo de persiana era un desplazamiento hacia arriba):


Tiempo de arranque adicional al abrir lama hacia arriba: el retardo en el arranque hasta que se gira la lama, que se define aquí, siempre se tiene en cuenta al abrir la persiana si la lama está en la posición cerrada (100 %) (el desplazamiento previo de la persiana era un desplazamiento hacia abajo):

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?