2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objeto de grupo para alarmas de mal tiempo

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

18

Central

Alarma de viento 1

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

19

Central

Alarma de viento 2

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

20

Central

Alarma de viento 3

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

21

Central

Alarma de lluvia

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

22

Central

Alarma de helada

1 bit

Recibido

1.005 Alarma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?