2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Advertencias previas

Para asegurarse de que recibe una preaviso antes de que finalice el tiempo de iluminación de escalera, puede parametrizar un número definido (0-5) de preavisos.

Con los preavisos, se puede informar al usuario sobre el final inminente de la función apagando brevemente el sistema de iluminación poco antes del final del tiempo de iluminación de escalera. A continuación, puede reiniciar la iluminación de escalera pulsando un botón (redisparo). Si no hace nada, la función continúa normalmente.

Puede ajustarlo utilizando el parámetro Número de preavisos. Con el valor "0", la función de advertencia está bloqueada. Para desbloquear los preavisos, seleccione el número de impulsos de advertencia. La primera advertencia se inicia con el tiempo de iluminación de escalera restante (tadvertencia) ajustado a través del parámetro Advertencia se inicia antes de finalizar.

Con cada preaviso, el contacto de salida se conmuta al estado "No accionado" durante un tiempo fijado de 500 ms (tu). Si ha activado más de una advertencia, el tiempo de espera (tzv) entre los impulsos de advertencia se calcula mediante la fórmula siguiente:

Tiempo de espera entre
preavisos (tzv)

=

Tiempo de iluminación de escalera restante (tadvertencia) - (número de preavisos x 500 ms (tu))

Número de preavisos

Si una función de tiempo de iluminación de escalera continua se interrumpe por una finalización prematura, no se emite ningún preaviso.


Preaviso (número de preavisos = 3)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?