2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objeto de grupo para calibración

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

17

Central

Calibración

1 bit

Recibido

1.010 Inicio/Parada

Los ajustes específicos de canal para la función de calibración se encuentran en Calibración.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?