2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Comportamiento al finalizar bloqueo

Si la función de bloqueo se ha desconectado de nuevo por un valor de objeto nuevo, puede operar el accionamiento normalmente de nuevo. Si el accionamiento va a realizar una acción automática cuando ha finalizado la función de bloqueo, puede definirla con este parámetro:

  • Ninguna reacción: el accionamiento permanece en su posición actual.

  • Subir: el accionamiento se desplaza a la posición superior.

  • Bajar: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.

  • Ir a la pos. anterior al bloqueo: el accionamiento vuelve a la posición que tenía antes del bloqueo.

  • Aceptar posición automática actual: este ajuste sólo es útil si la función automática está activa. El accionamiento se desplaza a la última posición automática solicitada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?