2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ajuste del tipo de persiana (sólo para persiana)

Si desea programar el control de lama para una persiana, debe definir su tipo de persiana antes de iniciar la parametrización.

La aplicación distingue entre cuatro tipos diferentes de persianas, que puede reconocer por la posición de sus lamas durante el desplazamiento. Dos de estos tipos tienen una posición de trabajo definida mecánicamente. Se pueden reconocer vistos desde la posición de lamas volcadas durante un desplazamiento hacia abajo. La posición de trabajo limita el posible ángulo de apertura de las lamas, a menos que la persiana se encuentre en su posición final inferior.

Esto se realiza utilizando el parámetro Desplazamiento de la persiana existente.

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

Persiana

Ajustes exprés para persiana

 

Control de lama

 

Desplazamiento de la persiana existente

Abajo cerrada / arriba horizontal

 

Hacia abajo volcado/ arriba horizontal

     

Abajo cerrada / arriba cerrada

     

Hacia abajo volcado/ arriba cerrada

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?