MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Bloqueo del funcionam. automático

Si el funcionamiento con las mismas prioridades para el funcionamiento manual y el funcionamiento automático no siempre es adecuado para su aplicación, puede bloquear y volver a desbloquear el funcionamiento automático usando un objeto adicional según sea necesario:

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

-Ajustes automáticos, de bloqueo y calibración

Funcionam. automático

   

Bloqueo del funcionam. automático

Bloqueado

Desbloqueado

   

Bloqueo modo automático

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

   

Estado bloqueo modo automático

Bloqueado

Desbloqueado

   

Comportamiento al desactivar bloqueo automático mediante objeto

Ninguna reacción

Aceptar posición automática actual

Una vez que se ha desbloqueado la función "Bloqueo del funcionam. automático" y "Estado bloqueo modo automático", hay nuevo objetos de grupo disponibles para el canal.

  • El objeto de realimentación envía un "1" si el bloqueo de modo automático está activo.

  • El objeto de realimentación envía un "0" si el bloqueo de modo automático está inactivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?