MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Objetos de grupo de funcionam automático "Bloquear"

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

64

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Bloqueo del funcionam. automático

1 bit

Recibido

1.003 Desbloquear

72

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para funcionam. automático

1 bit

Envío

1.003 Desbloquear

Dependiendo del ajuste, el bloqueo modo automático se activa o se desactiva cuando se recibe un nuevo valor de telegrama:

  • "Bloqueo modo automático" = "para el valor de objeto 0"
    Si "Bloqueo modo automático" = "0": el bloqueo modo automático está activo.
    Si "Bloqueo modo automático" = "1": el bloqueo modo automático está inactivo.

  • "Bloqueo modo automático" = "para el valor de objeto 1"
    Si "Bloqueo modo automático" = "0": el bloqueo modo automático está inactivo.
    Si "Bloqueo modo automático" = "1": el bloqueo modo automático está activo.

Además, puede ajustar el comportamiento del accionamiento al final del bloqueo modo automático.

Además, puede definir por separado la respuesta del control automático al recibir un telegrama de control manual.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?