MTN6705-0008S / MTN6805-0008

Respuesta de estado

Dependiendo de la parametrización, cada canal puede devolver una respuesta de estado. Los siguientes ajustes de parámetros están disponibles para ello:

Comportamiento normal (accionado = 1, accionado = 0)

Invertido (accionado = 0, no accionado = 1)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?