2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Retardo de conexión

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Tiempo de retardo de conexión

 
– Ajustes de tiempo

Tiempo de retardo de conexión

Desbloqueado

Bloqueado

   

Funciona con objeto de conmutación

(Sí/No)

   

Funciona con objeto de escalera

No (Sí/No)

   

Funciona con objeto de escena

No (Sí/No)

   

Modo de retardo de conexión

No redisparable

Redisparable

   

Tiempo de retardo de conexión

1 s (0 ms-1 h)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?