2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Ajustes ampliados para orden de conexión

En la pestaña Ajustes exprés para orden de conexión, active los Ajustes ampliados para orden de conexión.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - Conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 

Ajustes ampliados para orden de conexión

Bloquear

Desbloquear

   

– Ajustes de tiempo

Tiempo de iluminación de escalera

Tiempo de retardo de conexión

Tiempo de retardo de desconexión

– Ajustes de enlace, de bloqueo y de prioridad

Funcionamiento prioritario

 

Función lógica

 

– Ajustes de seguridad y alarma

Función de seguridad

 

Función de alarma

   

Comportamiento de fallo y descarga

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?