2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Función central para orden de conexión

La función central se bloquea o desbloquea aquí para cada salida de conmutación.

Maestro/Ext. 1/2 Salida 1-8 - conmutador: Orden de conexión

Ajustes exprés para orden de conexión

 
 

Función central

Desbloqueado

Bloqueado

Los ajustes globales y las explicaciones de la función central se encuentran en el capítulo Desbloqueo de funciones centrales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?