2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Función de alarma

Función de alarma

Maestro / Ext. 1/2

Salida 1+2 / 3+4 / 5+6 / 7+8

-Persiana/persiana enrollable

Función de alarma

-Ajustes de seguridad y alarma

Función de alarma

Bloqueado

Desbloqueado

Alarma

Para valor de objeto "1"

Para valor de objeto "0"

Comportamiento ante comienzo de alarma

Ninguna reacción

Parada

Arriba

Abajo

Ir a la posición

   

Posición altura al inicio de la alarma en %

0 (0-100)

   

Comportamiento al finalizar alarma

Ninguna reacción

Arriba

Abajo

Ir a la pos. anterior a la alarma

Aceptar posición automática actual

   

Comportamiento tras volver la tensión de bus

Bloqueado

Desbloqueado

Como antes de la caída de tensión de bus

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?