2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Tipo de retardo

Los tiempos de retardo pueden parametrizarse para cada canal. Puede utilizar parámetros para definir los retardos ajustados como Redisparable o No redisparable. En el caso de un retardo de conexión redisparable, el tiempo de retardo se reinicia cuando se recibe un telegrama "1". En caso de retardos de desconexión redisparables, el tiempo de retardo se reinicia cuando se recibe un telegrama "0".


Retardo de conexión redisparable (telegrama "1")


Retardo de desconexión redisparable (telegrama "0")

Además, para el retardo de desconexión también puede seleccionar Redisparable y acumulativo. El tiempo de retardo se añade cuando se recibe el mismo valor de telegrama, por ejemplo, utilizando un botón separado. Puede definir el número máximo de adiciones.


Retardo de desconexión redisparable y adición (telegrama "0")

En el caso de retardos no redisparables, el relé se desconectará exactamente en el momento en que transcurra el tiempo.


Retardo de conexión no redisparable


Retardo de desconexión no redisparable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?