Comportamiento del accionamiento ante comienzo de bloqueo
Ajuste cómo se comportará el accionamiento cuando se active la función de bloqueo:
-
Ninguna reacción: finalizar tarea actual.
-
Parada: el accionamiento se detiene inmediatamente (permanece en su posición actual).
-
Arriba: el accionamiento se desplaza a la posición final superior.
-
Abajo: el accionamiento se desplaza a la posición final inferior.
-
Ir a la posición: el accionamiento se desplaza a la posición definida para la altura y la lama (sólo para persiana).
Comportamiento ante comienzo
de bloqueo = ir a la posición;
posición
altura al inicio del bloqueo = 40 %; posición lama al inicio
del bloqueo = 50 %
Una vez que el accionamiento haya realizado la acción deseada, permanecerá en esta posición y no podrá operarse mientras la función de bloqueo esté activa. Sólo cuando se active una función con una prioridad mayor se ejecutará la reacción definida.