2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Objetos de grupo para ajustes exprés – Persiana/persiana enrollable

N.º

Nombre

Función del objeto

Longitud

Comportamiento

Tipo de datos

55

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Desplazamiento en modo manual

1 bit

Recibido

1.008 Subir/bajar

56

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Paro/orient. en modo manual (persiana)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

56

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Paro en modo manual (persiana enrollable)

1 bit

Recibido

1.007 Paso

57

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Posición altura modo manual

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

58

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Posición lama modo manual (persiana)

1 byte

Recibido

5.001 Porcentaje (0...100 %)

70

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para altura

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

71

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para lama (persiana)

1 byte

Envío

5.001 Porcentaje (0...100 %)

75

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para desplazamiento

1 bit

Envío

1.010 Inicio/Parada

76

Nombre del canal de salida maestra 1+2

Realimentación para última dirección

1 bit

Envío

1.008 Subir/bajar

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?