2601_MTN6705-0008S_MTN6805-0008_SW

Desbloqueo de funciones centrales

La función central le permite conmutar varios canales de conmutación de salida simultáneamente con un telegrama a través de Central - Objeto de conmutación.

Esta funcionalidad está disponible, por ejemplo, si desea apagar todas las lámparas pulsando un botón cuando salga de la casa y encender todas las lámparas pulsando un botón cuando limpie la casa o en caso de alarma.


Control descentralizado sin función central:


Control centralizado con función central:

Para persianas y persianas enrollables, hay un objeto central separado con un objeto central correspondiente.


Para poder utilizar la función central para los canales individuales de conmutador/persiana/persiana enrollable, primero debe desbloquear la función global en la pestaña Ajustes generales.

Ajustes generales

Funciones centrales

Bloqueado

   

Activado

   

Desbloqueado / Retardado

Después del desbloqueo, aparecen los objetos de grupo y todas las salidas están desbloqueadas para la función central.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?